结果:找到"ios 安卓 马甲包上架 app开发",相关内容836条
- 安全私密的聊天系统可mianfeishiyong可转让可定制
- 安全私密的聊天系统可mianfeishiyong可转让可定制超级稳定的聊天通信系统可在线mianfeishiyong可聊天、红包、转账、超级大群超过20台服务器承载均衡保证超级大群永不丢包,保证不卡顿用过才知好注册超级方便,国内国外均可注册使用,支持充值提现,支持多人语音视频想下载只需appstore搜索“兔八”mianfei下载shiyong对于系统源码和定制的问题:系统支持android、ios、pc(c/s)、webpc、h5等版本功能具备系统稳定团队在通信行业从事十二年针对大的集团客户高并发做了针对性优化和处理前端在秒内频繁收发消息上进行了极致优化可以做到百万级并发不卡顿不丢包可合同...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios 发帖人:fatieyi 发帖时间:2022-02-28 11:49:00
- 安卓工控主板双网口有什么用途?
- 双网口就是一般你能看到的就是两个网卡接口接网线的(网卡芯片一般是集成在主板上),在操作系统里面可以看到的是两块网卡,你可以通过接入不同的线路设置不同的IP以达到服务器多IP访问或者其他效果的功能。这么说,双网口主板对于普通用户来说在普通上网应用来说肯定是没有什么用途,但是如果用户要搭建服务器的话就完全不一样了。我们可以使用其中一个网口连接外网,而另一个网口可以连接交换机或者内网网络。最后,再将两个网卡桥接,就能够搭建一个简单的家用级服务器。现在双赞工控跟大家看看安卓工控主板双网口有什么用途?一、双网口工控主机以前的工控机绝大多数都是趋向于单网口的工控机,但是现今越来越多的工控机需要有更多的功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-07 15:48:00
- 支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?
- 什么是HDMI-IN接口?HDMI-IN接口即高清多媒体接口输入,它是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。目前支持HDMI-IN接口的设备有商显机、电视机、游乐机、投影仪、视频会议、一体机等等。随着各方面的需求,很多设备都具备了HDMI-IN接口。比如,2路以上的HDMI-IN接口录播一体机,支持全双工操作,本地接上鼠标或者触控显示屏、导播台操作本机导播、直播画面等,也可以通过PCIE菜单操作可视化界面。还有,一些安卓平板电脑来说,只需为其加入HDMIin视频输入的硬件功能,就可以将安卓平板和便携屏幕实现完美的融合!现在双赞工控来分享支持HDMI-IN接口的安卓工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-01 15:48:00
- 安卓主板RK3288RK3128RK3399有哪些特点?
- 现在很多人对双赞安卓主板不陌生了,应用在很多行业上。但是安卓主板也有很多类型,不同产品的需求不同,就要从CPU芯片,接口,外型尺寸等这些方面来选择相应符合需求的。性能在CPU上决定的,很多人选择CPU也是很讲究的。行内的人应该都听说过RK3288主板,RK3128主板,RK3399主板,那么它们有哪些特点呢?双赞工控来分析一下。一、RK3288主板瑞芯微RK3288芯片采用的是四核32位ARMCoretex-A17内核架构,28nm工艺设计,运行主频为1.8GHz;CPU为ARMMali-T764GPU,支持TE、ASTC、AFBC内存压缩技术;视频能力方面,支持4K×2K视频,H.264/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-30 16:58:00
- 扫码/刷卡付费插座开发
- 86盒子开发扫码付费插座,需要电能上报远程开关,2G或者nbiot模块插卡取电同理能做的请联系我q9436582
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,外包,接单 发帖人:万金油999 发帖时间:2020-05-23 16:45:00
- 推荐\\ARMRK3399平台应用
- 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM RK3399 安卓 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
- 单片机开发,苹果APP开发,安卓APK开发
- 微信号:yymlyc,QQ:2534882060,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 ios app android apk 安卓 苹果 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-16 12:45:00
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 智能 LED控制器 APP APK IOS Android 安卓 物联网 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
- 寻安卓APP马甲苹果马甲上架
- 高报酬寻安卓APP马甲iOS马甲上架,您有技术,我有钱彩票马甲包上架!我们不做预付款,过一个给一个的钱!可以接受的看下面↓做个原生或混合壳的APP,需要有强更和推送功能(用极光)。做这个APP主要是为了苹果审核用的,你审核过后我会调用我自己的东西,你做的东西就是审核用的。或者你不用原生也可以,我给你个wap网址你来封装,只要能审核通过就可以LOGO、产品名称、应用描述、关键词、介绍图、开发者账号、极光账号,软著,我们都会提供联系扌口扌口:992875809
- 所属专栏: 人才需求 标签: ios 安卓 马甲包上架 app开发 发帖人:sfafas 发帖时间:2017-12-01 10:30:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回